结果:找到"电子 元器件 检测",相关内容1000条
  • 半导体(芯片)是如何制造的呢?
  • 半导体产业链主要包含芯片设计、晶圆制造和封装测试三大核心环节,此外还有为晶圆制造与封装测试环节提供所需材料及专业设备的支撑产业链。其中芯片制造是一项高度复杂且精细的过程,涉及多个步骤和环节,每个步骤和环节都需要严格的质量控制和环境条件管理,才能确保生产出的芯片具有高可靠性和高性能。半导体的制造通常分为以下几个主要步骤:晶圆生产:制造半导体的第一步是生产硅晶圆。硅晶圆是一个薄而平坦的硅片,它将成为芯片的基础。晶圆生产涉及将高纯度的硅材料通过化学气相沉积(CVD)或其他方法沉积到旋转的硅片上,形成薄而均匀的硅层。光刻:在光刻步骤中,使用光刻机将设计好的电路图案投射到硅晶圆表面。这个过程涉及在硅片...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 半导体,,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-17 09:57:00
  • MOS在锂电池中的应用有哪些?
  • MOS在锂电池中的主要作用之一是提高电池的安全性。由于锂电池的正极通常使用氧化物材料,如锰酸锂(LiMn2O4)或钴酸锂(LiCoO2),这些材料在高温或过充电的情况下可能导致电池过热甚至起火。MOS通过监测电池内部的温度和电压,能够实时检测到电池的异常状态,并采取措施以防止潜在的危险。当电池温度升高或电压超过安全范围时,MOS可以通过切断电池与外部电路的连接来阻止进一步的充电或放电,有效地避免了电池过热引发的安全问题。MOS对于优化电池的充放电性能也具有重要意义。通过精确地控制电池内部的电流流动和能量传递,MOS可以提高电池的充电效率和能量密度。在充电过程中,MOS可以帮助调节电流,防止过...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: MOS管,,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-12-11 09:44:00
  • MDD三极管的替换原则有哪些?
  • 三极管的原理是什么?MDD三极管在应用电路中如何选择合适的替代型号呢?MDD三极管是一种半导体器件,被广泛应用于各种电子电路中,例如放大器、开关、逻辑电路等。在实际应用中,当出现三极管损坏或需要更换时,我们需要选择合适的替代型号。替换三极管的原则包括匹配电气参数、替代型号的可靠性和成本等方面。本文将详细介绍三极管的替换原则,帮助大家更好地选择合适的替代型号。首先,选择合适的替代型号需要考虑电气参数的匹配。电气参数包括最大工作电流、最大工作电压、最大功耗、电流增益等。我们需要确保替代型号的电气参数与原型号相近或符合实际应用需求。如果替代型号的电气参数与原型号差别太大,可能会导致电路性能下降或不...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 三极管,,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-11-30 09:46:00
  • 深圳芯片原厂想招2名技术人员
  • ------岗位:芯片测试工程师工作职责:1、与IC设计团队合作,对流片回来的新品IC进行测试和验证。2、与封测厂进行对接,制定量产IC的测试方案、提高良率及品质控制。3、处理客户投诉,对不良品进行测试和分析,输出测试报告和解决方案。4.日常需要绘制一些测试用途的电路原理图和PCB板LAYOUT;5、使用本公司的实验室设备,对各类IC进行主要参数的实测。岗位要求:1、电子类或相关专业,专科及以上学历,英文CET4及以上。2、熟悉电子技术专业知识,精通模拟电子线路是加分项。3、熟悉至少一种MCU单片机的软件编程及应用开发。4、熟悉至少一种EDA软件,方便进行原理图绘制和PCBLAYOUT。5、...
  • 所属专栏: 人才需求 标签: 招聘,深圳, 发帖人:电子大象 发帖时间:2023-06-13 11:20:00
  • 瑞盟国产模数转换器MS5149,14bit/8通道/200KSPS
  • 资料下载:MS5149N.pdfMS5149N是瑞盟科技推出的一款8通道、14bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器。采用单电源供电。MS5149N拥有多通道、低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括:无失码的真14位SARADC;用于将输入配置为单端输入(使用或不使用参考地)、差分输入或双极性输入的8通道低串扰多路复用器;内部低漂移基准源(可以选择2.5或4.096V)和缓冲器;温度传感器;可选择的单极点滤波器;以及当多通依次连续采样时非常有用的序列器。MS5149N使用简单的SPI接口实现配置寄存器的写入和转换结果的接收。SPI接口使用单独的电源(VIO),它被设定为主机逻辑电平。功耗...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 芯片 发帖人:芒果西米露 发帖时间:2022-03-15 11:35:00
  • 国产瑞盟MS2244,可完全兼容替代JRC品牌视频开关NJM2244
  • MS2244是一款集成的视频开关,实现三输入视频或音频信号的三选一。芯片集成了75欧姆驱动电路,可以直接驱动电视监控器。芯片工作电压5~12V,带宽10MHz;抗串扰70dB(4.43MHz)。另外芯片还集成了嵌位电路,将视频信号值嵌位到合适的工作电平。芯片可以应用在VCR,VideoCamera,TV,VideoDiscplayer等主要特点宽工作电压(+4.75~+13V)三输入一输出集成75欧姆负载驱动可实现静音内部嵌位低功耗16.5mA串绕70dB(4.43MHz)带宽10MHz封装SOP8应用VCRVideoCameraTVVideoDiscplayer资...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 芯片 发帖人:芒果西米露 发帖时间:2022-02-23 11:28:00
  • PCIMAsia2020倒计时|初心依旧疫境突围
  • 2020年开春,突如其来的新型冠状病毒紊乱了世界各地的整体生活节奏及经济发展步伐。中国作为首先积极应抗疫情的国家,在全国人民的共同努力之下,疫情逐渐受控。人们的生活陆续恢复正常,各行各业逐渐复工,政府在寒冬下对中小企业的大力支持使企业看到了希望。疫情虽寒,信心依旧PCIMAsia2020正式踏入倒计时!虽然疫情影响了电力电子行业上半年的发展节奏,但是鉴于中国电力电子市场的发展前景,特别是功率元器件在各行各业的广泛应用,大部分的企业对未来仍是充满信心。业内知名厂商和品牌依然确定如期参展,展现出行业品牌企业对PCIMAsia这个涵盖组件、驱动控制、散热管理及终端智能系统的全方位展示平台充满信心,...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 散热 试仪 被动 IGBT 发帖人:ZoeyLin 发帖时间:2020-04-07 11:39:00
  • 【好书下载】电子元器件检测技能速成全图解
  • 本书内容以“技能速成”和“全图解”为特色,根据电子元器件检测的特点,结合操作技能要求,详细介绍了电子元器件检测所需要的知识与相关技能,内容包括:指针式万用表的使用操作、数字式万用表的使用操作、示波器的使用操作、电阻器的检测、电容器的检测、电感器的检测、二极管的检测、三极管的检测、场效应管和晶闸管的检测、集成电路的检测、常用电气部件的检测、元器件检测综合应用实例等。为了与实际工作相结合,书中还收集了大量实际案例,使读者不仅能够掌握电子元器件检测的基本技能,更重要的是能够举一反三,将操作技能灵活应用在实际工作中。《电子元器件检测技能速成全图解》以图解文、内容实用、特色鲜明,注重知识性、系统性、操...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-17 18:16:00
  • 电子元件入门基础,常用电子元器件详解
  • 1、电子元器件筛选的必要性电子元器件的固有可靠性取决于产品的可靠性设计,在产品的制造过程中,由于人为因素或原材料、工艺条件、设备条件的波动,最终的成品不可能全部达到预期的固有可靠性。在每一批成品中,总有一部分产品存在一些潜在的缺陷和弱点,这些潜在的缺陷和弱点,在一定的应力条件下表现为早期失效。具有早期失效的元器件的平均寿命比正常产品要短得多。电子设备能否可靠地工作基础是电子元器件能否可靠地工作。如果将早期失效的元器件装上整机、设备,就会使得整机、设备的早期失效故障率大幅度增加,其可靠性不能满足要求,而且还要付出极大的代价来维修。因此,应该在电子元器件装上整机、设备之前,就要设法把具有早期失效...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-24 15:04:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: